主题中讨论的其他器件: ISO120、 ISO224、 ISO121
尊敬的 TI 支持:
我在当前项目中使用的是 ISO124、我想运行 PSPICE 仿真、但没有用于它的模型。 我看到 ISO120有一个模型、也许我可以将它用作 ISO124的蒙特卡洛分析?
否则、您可以帮助为此创建 PSPICE 模型吗?
Rgrds、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
我在当前项目中使用的是 ISO124、我想运行 PSPICE 仿真、但没有用于它的模型。 我看到 ISO120有一个模型、也许我可以将它用作 ISO124的蒙特卡洛分析?
否则、您可以帮助为此创建 PSPICE 模型吗?
Rgrds、
Michael
您好、Collin、
非常感谢您的回复、但我无法使用 ISO224、因为我们使用 ISO124的 HV 产品需要更大的间距要求、并且已经开始大规模生产。
由于连接到 ISO124的某些组件存在容差问题、我只需要运行 Monte Carlo 仿真。 您是否认为具有 PSPICE 模型的 ISO120/ISO121即将接近尾声
结果与 ISO124相同?
此致、
Michael