This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:有人能帮我获取 PSPICE 模型吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO120, ISO224, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873412/iso124-can-someone-help-me-get-the-pspice-model

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO120ISO224ISO121

尊敬的 TI 支持:

我在当前项目中使用的是 ISO124、我想运行 PSPICE 仿真、但没有用于它的模型。  我看到 ISO120有一个模型、也许我可以将它用作 ISO124的蒙特卡洛分析?

否则、您可以帮助为此创建 PSPICE 模型吗?

Rgrds、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    所有可用型号均可在此处找到:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不过、感谢您的链接、

    我已检查该链接、但未找到 ISO124。  TI 能否创建 ISO124的模型?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、


    您是否考虑过比 ISO124发布的 ISO224器件?  有一个适用于 ISO224的 SPICE 模型。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您的回复、但我无法使用 ISO224、因为我们使用 ISO124的 HV 产品需要更大的间距要求、并且已经开始大规模生产。  

    由于连接到 ISO124的某些组件存在容差问题、我只需要运行 Monte Carlo 仿真。 您是否认为具有 PSPICE 模型的 ISO120/ISO121即将接近尾声  

    结果与 ISO124相同?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我会手动进行最坏的情况分析。

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    Kai 的建议可能是这里最好的路线。  ISO12x 或22x 模型具有固定的失调电压、偏置电流、增益误差、在执行 Monte-Carlo 分析时规格不会在其指定范围内变化、因此该模型不会有太大帮助。  如果您有要分析的电阻分压器或其他电路、您仍然可以单独运行这些仿真、然后将其与 ISO124的计算误差相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai & Collin、您好、能否帮助检查 Vsense 输出的最坏情况分析?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Collin、您好、如果您能够从最坏情况分析中获得结果、 我已经附加到原理图中。

    此外、在运算放大器和隔离器中、您能否帮助我在模型中更改哪个参数以调整失调电压、偏置电流和误差?

    此致、

    Mike