This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:关于带电压跟随器电路的 LMC662。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890821/lmc662-about-lmc662-with-voltage-follower-circuit

器件型号:LMC662
主题中讨论的其他器件: TLV9002
你好。 

我使用 LMC662制造了一个具有单个5V 电源的电压跟随器电路。 当输入电压超过约3.5V 时、输出电压跳至5V。 这是否是可疑的振荡?
您能告诉我其他任何疑问吗? 

此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    这是因为、通过施加接近电源轨的输入电压、您会强制运算放大器在饱和区域中运行。 为了避免这种情况 、您需要确保不会超出运算放大器的输入共模范围。 LMC662的输入共模范围为(VCC - 1.9V)至(VEE - 0.4V)。 对于5V 电源、输入共模范围为3.1V 至-0.4V。  

    如果您的应用需要轨到轨输入运算放大器、请参阅 TLV9002。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    数据表中显示"轨到轨"、因此我的用法不足以关注"输入共模范围"。

    我将向 TLV9002推广这种交换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMC662可实现轨到轨输出电压摆幅。 或者说、它是一个"RRO"运算放大器。 但您需要一个也可以处理轨到轨输入电压摆幅的 OPAMP。 这将是一个“RRIO”运算放大器:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的解释。
    我理解它的本质!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    如果您需要任何其他轨到轨输入/输出器件建议、请告知我们。 现在、我将继续并关闭此主题。  

    此致、

    Bala Ravi