Other Parts Discussed in Thread: LMC662, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC662 主题中讨论的其他器件: TLV9002
你好。
我使用 LMC662制造了一个具有单个5V 电源的电压跟随器电路。 当输入电压超过约3.5V 时、输出电压跳至5V。 这是否是可疑的振荡?
您能告诉我其他任何疑问吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
这是因为、通过施加接近电源轨的输入电压、您会强制运算放大器在饱和区域中运行。 为了避免这种情况 、您需要确保不会超出运算放大器的输入共模范围。 LMC662的输入共模范围为(VCC - 1.9V)至(VEE - 0.4V)。 对于5V 电源、输入共模范围为3.1V 至-0.4V。
如果您的应用需要轨到轨输入运算放大器、请参阅 TLV9002。
此致、
Bala Ravi