This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:负输出采样直流电压异常

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898816/lm358b-abnormal-negative-output-sampling-dc-voltage

器件型号:LM358B

您好!

我的客户在其电路中使用 AS358对直流电压进行采样、我们推广了 LM358B、但我们遇到了一些问题。

主级为三相 Vienna PFC、将三相380VAC 转换为±400VDC。

LM358B 的电路如下所示:此处未显示 RC 值、但这并不妨碍解释该问题。

我们在这里对-400V 进行采样。 LM358B 随附±5V。OPA 的输出应为-400*(-1/20)=2V。

但我们将在 Vienna PFC 的第一次启动期间看到 OPA 的负输出(将380VAC 连接到交流输入级)。

如下所示:OPA 的黄色输出、紫色输出(LM358B 的+5V 电源)、绿色输出(LM358B 的-5V 电源)。

然后断开交流电源以关闭该功率级、然后将交流电重新连接到交流输入、LM358B 的输出恢复正常。

您能帮我们找出问题的原因吗? AS358和 LM358B 之间是否存在参数差异可能会导致问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    "GND_AUX"处相对于"GND"的电压是多少?

    R295的值和附近电容器(C186?)的值是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    检查以运算放大器接地端(引脚4)为基准的引脚5和6处的输入电压。 电压需要介于-5V 和+3V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与客户联系并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我们稍后将再次执行测试。 但我们想添加一些信息、OPA 的±5V 电源是从要采样的±400V 生成的。 因此、采样信号可能首先到达、然后 提供 OPA±5V。

    这是否会导致此类误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    当然、绝对最大额定值、尤其是输入电压、绝不能超出、甚至不能短暂超出。 即使在加电和断电期间也不会如此。 此外、还请查看显示 LM358B 输入电压和电源电压的后示波器图。

    您能否添加 LM358B 电源电压生成原理图?

    Kai