请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA3221 你好
信号链模拟电路设计相对较新。 有人能给我提供一个参考来确定 INA3221的功耗吗? 数据表中的设计过程没有太多的方法。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chuck、
感谢您考虑使用德州仪器。 因此、我想澄清一下、您想要计算 INA3221内的功率耗散、并且不想知道如何读取 INA3221获得的功率测量值、对吧? 要计算 INA3221的功耗、您需要知道电源电压、共模电压和 I2C 时钟频率。 根据时钟频率、您可以从数据表的图17中获得室温下的典型静态电流。 然后、您可以使用数据表图15中的斜率根据预期的环境工作温度调整该值。 然后、您可以将该静态电流乘以电源电压。 这将是耗散功率的一个分量、但您仍需要获取与输入偏置电流相对应的分量。 从图12中、您可以确定器件共模中 IN+和 IN-的典型输入偏置电流。 输入偏置电流将共模电压乘以 IN+和 IN-的输入偏置电流。 然后、将这些产品与电源和静态电流产品相加、以获得总功率耗散。