This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221功率耗散

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881401/ina3221-ina3221-power-dissipation

器件型号:INA3221

你好  

信号链模拟电路设计相对较新。 有人能给我提供一个参考来确定 INA3221的功耗吗? 数据表中的设计过程没有太多的方法。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您考虑使用德州仪器。  因此、我想澄清一下、您想要计算 INA3221内的功率耗散、并且不想知道如何读取 INA3221获得的功率测量值、对吧?  要计算 INA3221的功耗、您需要知道电源电压、共模电压和 I2C 时钟频率。  根据时钟频率、您可以从数据表的图17中获得室温下的典型静态电流。  然后、您可以使用数据表图15中的斜率根据预期的环境工作温度调整该值。 然后、您可以将该静态电流乘以电源电压。 这将是耗散功率的一个分量、但您仍需要获取与输入偏置电流相对应的分量。  从图12中、您可以确定器件共模中 IN+和 IN-的典型输入偏置电流。  输入偏置电流将共模电压乘以 IN+和 IN-的输入偏置电流。  然后、将这些产品与电源和静态电流产品相加、以获得总功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。