This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:VO 讨论不同的 VCM、但相同的 Vdiff

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899667/opa4348-vo-discussion-with-different-vcm-but-the-same-vdiff

器件型号:OPA4348

大家好、

我想像下面那样使用 OPA4348、我知道该器件的电压输出摆幅相对于电源轨的典型值约为18mV。 但我发现输出电压随 VCM 的不同而变化、您能解释一下这里发生了什么情况吗? 谢谢。

BR、

CLe2e.ti.com/.../OPA4348.TSC

VCM Viff Vo
0 0 2.2mV
1 0 10mV

2.

0 18mV

3.

0 26mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CL、

    我认为至少有两件事值得指出。

    首先、非理想运算放大器具有相当多的共模抑制。  但是、这并不是无限的。  换言之、当共模发生变化时、输出会发生一些变化。  您可以通过查看数据表中的 CMRR 规格来确定其值。  对于该器件、它通常为70至80dB、具体取决于共模电压范围。  您可以 在此处了解 CMRR

    需要注意的另一点是、放大器的偏移将导致非理想输出。  请看一下下面显示的我的仿真。  U1和 U2运算放大器采用完全相同的配置。  因此、它们的输出电压差异可以忽略不计。  仿真器中也是如此、因为假设两个运算放大器具有相同的失调电压。  在现实世界中、情况并非如此。

    但是、在输出端将看到 U3的偏移电压。  如果我们将失调电压想象成一个进入 U3同相输入的电压源、幅度为~+1mV、那么我们预计该失调电压将由 U3级增益。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../OPA4348_5F00_TINA_5F00_TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    当输入和输出电压接近电源轨时、任何运算放大器都无法正常工作。 开环增益等许多参数在接近电源轨时会出现问题。 对于 OPA4348、对于100k 负载、无负载为0V...25mV 和4.975V...5.0V、对于5k 负载、无负载为0V...125mV 和4.875V...5.0V:

    如果您希望 OPAMP 性能良好、请远离无人地带。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是另一个很好的问题。  谢谢 Kai!

    此致、

    Daniel