大家好、
我想像下面那样使用 OPA4348、我知道该器件的电压输出摆幅相对于电源轨的典型值约为18mV。 但我发现输出电压随 VCM 的不同而变化、您能解释一下这里发生了什么情况吗? 谢谢。
BR、
| VCM | Viff | Vo |
| 0 | 0 | 2.2mV |
| 1 | 0 | 10mV |
|
2. |
0 | 18mV |
|
3. |
0 | 26mV |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、CL、
我认为至少有两件事值得指出。
首先、非理想运算放大器具有相当多的共模抑制。 但是、这并不是无限的。 换言之、当共模发生变化时、输出会发生一些变化。 您可以通过查看数据表中的 CMRR 规格来确定其值。 对于该器件、它通常为70至80dB、具体取决于共模电压范围。 您可以 在此处了解 CMRR。
需要注意的另一点是、放大器的偏移将导致非理想输出。 请看一下下面显示的我的仿真。 U1和 U2运算放大器采用完全相同的配置。 因此、它们的输出电压差异可以忽略不计。 仿真器中也是如此、因为假设两个运算放大器具有相同的失调电压。 在现实世界中、情况并非如此。
但是、在输出端将看到 U3的偏移电压。 如果我们将失调电压想象成一个进入 U3同相输入的电压源、幅度为~+1mV、那么我们预计该失调电压将由 U3级增益。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Daniel