主题中讨论的其他器件: OPA837、 OPA657、 OPA656
您好!
我对 Vos 随温度变化的漂移有一些疑问。
在初始说明中、我发现典型值为0.5uV/°C:
但在下表中、典型值变为0.1uV/°C:
它们为什么不同?
我通常在其他运算放大器数据表中发现零均值高斯分布、但情况并非如此。 从图7的分布情况来看、它看起来像是一个平均值不同于零的高斯分布:
Pheraphs、0.5uV/°C 是否被视为平均值、0.1uV/°C 值是否被视为标准差?
但是、如果是这种情况、那么为什么在以下示例中仅考虑0.1uV/°C 值(来自高精度实验室2.1解决方案的摘录)使用相同的 OPA827?
如图7所示、在平均值与零值不同的分布情况下 、我预计温度范围内的总 Vos 变化取决于平均值和标准偏差(而不仅仅是标准偏差):
+/- Vos (@25°C) + +/-(温度范围内 Vos 漂移的平均值* deltaT) + +/-( 温度范围内 Vos 漂移的标准差* deltaT)
这返回到常用的形式:
+/- Vos (@25°C) + +/-(Vos 漂移随温度变化的标准偏差* deltaT)
如果平均值等于零、则为0。
很抱歉、电子邮件内容冗长、但我想在此问题上建立坚实的背景。
谢谢、此致、
Massimo