This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:输入失调电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899615/ina138-input-offset-voltage

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA214

对于所有具有电流输出的电流感应放大器,、输入失调电压处于 mV 电平。 但对于电压输出、此规格可降低至 UV 电平。
例如,INA138的输入偏移电压为1mV。 但是对于 INA214、这个值只有60uV。

您能否解释一下电流输出为何比电压输出差?
对于低于 mV 的感测电压、电压输出是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您使用 TI 论坛!

    我将与我们的系统团队进行仔细检查、以确保在以下信息中没有遗漏任何内容、并且我将告诉您有关电流输出拓扑的其他信息是否存在。

    也就是说、您已确定的零件之间的主要差异是时间。 INA138系列器件最初设计于1999年。 它利用了一条旧得多的信号路径、即1mV 的失调电压正常时! 鉴于需要不断改进精密测量、从较新的工艺技术到其他制造工艺、已经取得了多项进步、例如能够激光修整差分输入级中的电阻不匹配( 如果您有兴趣、可以在本视频中了解这一点)。 INA214是我们的零漂移系列中的一款器件、此系列器件整合了其中的几个特性。 遗憾的是、INA138架构没有下一代器件、该系列是我们唯一的电流输出器件。

    也就是说、如果您希望使用规格更严格的电流输出器 件进行设计、我们将在这里讨论一个很棒的指导手册电路、允许您使用电压输出器件来实现这一目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你。