Other Parts Discussed in Thread: INA180
尊敬的 Sirs:
我的客户对电流分流解决方案有疑问!
他们发现、在 S5模式下、当系统关闭但 Vcc 仍在3.3V 左右有效时、RS+和 RS-上有电压!
这将导致系统能源浪费。
是否所有电流分流 IC 都是正常的?
实际上、客户使用了竞争对手的解决方案并遇到了问题、他们希望查看 TI 解决方案。
我是否可以为他们推荐 INA180?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
如果不知道整个电路、可能很难告诉您正在发生什么情况。 如果器件输入悬空、则可能会进入电压以满足输入偏置电流和电压限制。 根据包括寄生电压和电流变化在内的外部电路、电压和电流变化会影响该电压偏置。
例如、当 Vin+等于0V 时、INA180的条件是典型的 IB 电流为0.1µA μ A。 现在、这是在0V 驱动的情况下进行的、如果 Vsense = 0V、通常也会有0.1µA μ A 的电流。 现在想象一下、如果不驱动0V、则该电压将浮动以保持输入满意。 因此、用户可以激活 ESD 结构或电路板上的一些寄生、并将电压放置在另一个点、然后需要80µA μ A 的典型输入偏置电流。 这两种不同的条件将根据输入条件来改变 IB、这些输入条件可根据输入电路进行偏置。
如果您选择 INA180、我会看到在不使用时、输入是否可以被放置在0V。 我不确定在 GND 放置一个大电阻是否足以将电路中的输入偏置为0V。 只需记住、仍有电流流经该电阻器、而接近0V 的电流越少通过输入的电流。
尊敬的 Kai:
随附原理图供参考。
客户现在使用 ADM4073F、并希望在可能的情况下测试 INA180以解决该问题。
如果 INA180能够帮助客户解决问题、请输入您的意见?
谢谢。
e2e.ti.com/.../sch-_2800_2_2900_.pdf
Peter、
如果不知道负载侧和 PSU 侧挂着什么、将会很困难。 布局中的寄生也可能会将电压驱动至0V。 例如、在 C108和 C91上使用电容器寄生电阻可能会将 P12V1的输入电压驱动为零、然后 INA180将工作、因为它在这种情况下的输入偏置电流要低得多。 但是、如果节点上有其他东西挂起、它们可以将电压驱动到另一个电压、因此输入偏置电流将增大、并可能将电压驱动到另一个电压。
另外、另一个器件的架构似乎与 INA180不同。 我认为 INA180可以更好地解决这个问题。 最简单的方法是将其放置在电路中、因为很难复制布局以及节点的所有悬挂内容。