This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 系统关闭时发现电流分流放大器电压异常...

Guru**** 2749665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899092/abnormal-voltage-of-current-shunt-amplifier-found-while-system-down

主题中讨论的其他器件:INA180

尊敬的 Sirs:

我的客户对电流分流解决方案有疑问!

他们发现、在 S5模式下、当系统关闭但 Vcc 仍在3.3V 左右有效时、RS+和 RS-上有电压!

这将导致系统能源浪费。

是否所有电流分流 IC 都是正常的?

实际上、客户使用了竞争对手的解决方案并遇到了问题、他们希望查看 TI 解决方案。

我是否可以为他们推荐 INA180?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们谈论的是竞争对手的芯片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    如果不知道整个电路、可能很难告诉您正在发生什么情况。  如果器件输入悬空、则可能会进入电压以满足输入偏置电流和电压限制。  根据包括寄生电压和电流变化在内的外部电路、电压和电流变化会影响该电压偏置。   

    例如、当 Vin+等于0V 时、INA180的条件是典型的 IB 电流为0.1µA μ A。  现在、这是在0V 驱动的情况下进行的、如果 Vsense = 0V、通常也会有0.1µA μ A 的电流。  现在想象一下、如果不驱动0V、则该电压将浮动以保持输入满意。  因此、用户可以激活 ESD 结构或电路板上的一些寄生、并将电压放置在另一个点、然后需要80µA μ A 的典型输入偏置电流。 这两种不同的条件将根据输入条件来改变 IB、这些输入条件可根据输入电路进行偏置。

    如果您选择 INA180、我会看到在不使用时、输入是否可以被放置在0V。  我不确定在 GND 放置一个大电阻是否足以将电路中的输入偏置为0V。  只需记住、仍有电流流经该电阻器、而接近0V 的电流越少通过输入的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    随附原理图供参考。

    客户现在使用 ADM4073F、并希望在可能的情况下测试 INA180以解决该问题。

    如果 INA180能够帮助客户解决问题、请输入您的意见?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../sch-_2800_2_2900_.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果不知道负载侧和 PSU 侧挂着什么、将会很困难。  布局中的寄生也可能会将电压驱动至0V。  例如、在 C108和 C91上使用电容器寄生电阻可能会将 P12V1的输入电压驱动为零、然后 INA180将工作、因为它在这种情况下的输入偏置电流要低得多。  但是、如果节点上有其他东西挂起、它们可以将电压驱动到另一个电压、因此输入偏置电流将增大、并可能将电压驱动到另一个电压。

    另外、另一个器件的架构似乎与 INA180不同。  我认为 INA180可以更好地解决这个问题。  最简单的方法是将其放置在电路中、因为很难复制布局以及节点的所有悬挂内容。