This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:具有低电压负电源的噪声源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, TLV9062, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899526/opa2170-noise-source-with-low-voltage-negative-supply

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件: TLV9062OPA2990

你(们)好。

我的客户使用的是 OPA2170、其反相结构如下所示。 电源为 GND 和-2.8V (图中未显示-2.5V)。 电路工作、但输出端存在10mV 峰间噪声、如下图所示。 如果我设计此值、我至少会添加一个极点来限制带宽。

由于设计是固定的、我想分析噪声源以降低噪声。 这是可能的两个、

输入阻抗较大、从而将 Ibias 转换为更大的噪声;

单电源可降低 CMRR。

此输出噪声是否有其他噪声源? 在-2.7V 低电压下使用36V 放大器是否会使噪声更大? 我是否应该让客户更改为5V 器件、例如 TLV9062?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    噪声源有几个可能的原因。

    1、产生热噪声的高阻值电阻器。 我建议消除电路中的 R71和 R79。 这些电阻器通常仅与双极运算放大器一起使用、以减少与输入偏置电流相关的误差。 由于 OPA2170是 CMOS 放大器、因此无需添加这些电阻器。

    2.稳定性问题。 在反馈中使用高值电阻器将降低器件的相位裕度、因为大电阻器会在1/Beta 网络中产生一个输入电容极点。 导致接近率(ROC)分析大于40度。 通过将一个电容器与反馈电阻器(R66和 R73)并联、可以纠正这一稳定性问题。

    输入共模电压。 输入共模电压为 GND、这是您的设计中的 V+、因为电源为 GND 和-2.8V。 OPA2170没有扩展至正电源的输入共模电压。 在 V+上使用共模电压的此器件可能会产生明显更高的噪声。 请参阅数据表的第8.4.1节。 虽然本节中的表未列出噪声规格、但它显示了在共模范围之外使用时其他规格的性能降级。

    如果客户希望继续使用高电压运算放大器、我建议您考虑使用 OPA2990。 OPA2990是一款轨到轨输入器件。

    如果客户希望更改为低电压运算放大器、则 TLV9062也是一个选项。

    确保运算放大器与所选的任何器件保持稳定非常重要。 此外、还可以通过在运算放大器的输出端添加 RC 滤波器来降低噪声。

    谢谢、

    Tim Claycomb