Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, TLV9062, OPA2990
主题中讨论的其他器件: TLV9062、 OPA2990
你(们)好。
我的客户使用的是 OPA2170、其反相结构如下所示。 电源为 GND 和-2.8V (图中未显示-2.5V)。 电路工作、但输出端存在10mV 峰间噪声、如下图所示。 如果我设计此值、我至少会添加一个极点来限制带宽。
由于设计是固定的、我想分析噪声源以降低噪声。 这是可能的两个、
输入阻抗较大、从而将 Ibias 转换为更大的噪声;
单电源可降低 CMRR。
此输出噪声是否有其他噪声源? 在-2.7V 低电压下使用36V 放大器是否会使噪声更大? 我是否应该让客户更改为5V 器件、例如 TLV9062?
谢谢。