This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531 PSpice 模型出错

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4531, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890263/ths4531-error-in-ths4531-pspice-model

器件型号:THS4531
THS4551中讨论的其他器件

THS4531的 PSpice 模型

http://www.ti.com/product/THS4531/toolssoftware

www.ti.com/.../slom263

会在仿真期间生成误差。 错误与第116行有关:

E_E5 VREF 0 N3339187 0 1

由于该文件中的其他任何地方都未提及值 VREF。

是否有任何有关此问题的解决方案?

谢谢

-诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、  

    最初的 THS4531模型实际上有很多问题、  

    后续改进工作的重点是改进的直流偏移版本 THS4531A、实际上该版本有2018年更新的 TINA 模型。  

    我已经看到最近的 THS4551模型更新在噪声方面错过了、不确定 THS4531A 更新-但它可能会让您立即开始、  

    A 是与 THS4531相同的裸片、因此模型文件将适用。  

    e2e.ti.com/.../THS4531A-2018-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Norman、我注意到您说过 PSpice 模型、那里还有一个更新的兼容 Spice 模型、请查看设计和开发选项卡下的模型表底部。 如果您单击它、则会展开您需要.lib 文件的目录。