This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:输出偏移和意外增益

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872200/ina128-output-offset-and-unexpected-gain

器件型号:INA128

您好!

我使用 INA128、通过所附图像中的布局、测量小电阻器(1m Ω)上的电压差。 出于技术目的、使用一个电压源和两个50nF 电容器将电流馈入电阻器。 47kOhm 电阻器用于提供输入偏置电流的返回路径。 电压表 VM1仅用于比较 Vout 中的输出与电阻器上的压降对应。 在第二幅图中绘制了 VM1和 Vout 上的电压、INA 中的输出电压不具有相同的幅度、而是具有特定的偏移、大约大1000倍。 如果要测量的电阻较大(>1欧姆)、则两个测量电压均一致。 我不确定是布局问题、仿真问题、还是必须以不同方式使用 INA 来测量小压降。

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到了正在发生的情况。 电阻两端的压降非常小(O (100nV))、明显低于 INA 的失调电压(nV-mv、具体取决于模型和每个组件的特性)。 此外、在本例中、我使用的是 G=1。 因此、我看到的输出就是这个偏移电压。 一旦由所选增益放大的电压降高于失调电压、一切都将按预期工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的发帖。 我很高兴你能够解决这个问题。 我现在要关闭这个线程。 祝您设计顺利。

    Tamara