请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA128 您好!
我使用 INA128、通过所附图像中的布局、测量小电阻器(1m Ω)上的电压差。 出于技术目的、使用一个电压源和两个50nF 电容器将电流馈入电阻器。 47kOhm 电阻器用于提供输入偏置电流的返回路径。 电压表 VM1仅用于比较 Vout 中的输出与电阻器上的压降对应。 在第二幅图中绘制了 VM1和 Vout 上的电压、INA 中的输出电压不具有相同的幅度、而是具有特定的偏移、大约大1000倍。 如果要测量的电阻较大(>1欧姆)、则两个测量电压均一致。 我不确定是布局问题、仿真问题、还是必须以不同方式使用 INA 来测量小压降。
谢谢、