This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:读/写 LSByte 和 MSByte 确认

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872074/ina233-read-write-lsbyte-and-msbyte-confirmation

器件型号:INA233

大家好、

根据数据表第20页、 在 R/W 位为高电平以启动读取命令后、下一个是 MSByte。 令人困惑的是、有一条注释告诉"首先发送寄存器字节的最低有效字节、然后是最高有效字节"。 读取时序图还显示了 MSByte 在 MSByte 之前的第一个 LSByte。

您能否与我分享正确的信息?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    注释和时序图正确。 此外、在每个字节内、首先发送最高有效位。 这符合 PMBus 要求。 描述一词可能是数据表自旋的剩余字、需要进行修改以保持一致。

    感谢您指出这一点。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的支持。

    时序图显示 LSbyte 优先、所以这是不正确的。 从您的答案"备注和时序图正确"中删除。

    第二条语句仍然令人困惑、"在每个字节内、最高有效位首先传输"。  

    您能否指出首先传输的是哪个 MSByte 或 LSByte?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    注释和时序图是正确的、即先传输 LSByte。 然后、MSByte 被传输。

    在每个字节内、首先发送最高有效位。

    以下是规范中的确切措辞、您可以在线搜索和查找:

    此致、Guang