This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281 CMRR 测试条件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899150/pga281-pga281-cmrr-test-condition

器件型号:PGA281

大家好、

您能否分享有关 PGA281 CMRR 测试条件的更多信息?

数据表中的以下信息仅显示电源条件、增益设置、VCM=0以及温度和 CMRR 与信号频率间的关系。

但客户需要更多信息、您能否分享以下信息:

测试 CMRR 时、输入电压(INN 和 INP 电压)如何?

当 VCM 不为0时、CMRR 测试结果如何?

谢谢你  

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    CMRR 主要取决于增益和频率。 只要输入电压在此处的"(VSN)+ 2.5V"至"(VSP)- 2.5V"线性共模输入电压范围内、共模输入电压对 CMRR 的影响就微不足道。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    图14 CMRR 与频率间的关系捕获 了 IA 的频率抑制特性。 从增益=0.125V/V 到 G=128V/V、在-20dB/十倍频程时、滚降交流信号抑制特性非常相似。 如果 G=128、在30kHz 时似乎出现两个零点、然后在大约60kHz 时出现另一个极点(~39kHz 时的一个零点将在-20dB/十倍频范围内产生平坦的 CMRR 响应、两个零点将具有+20dB/十倍频程的增益上升)。  

    这是计算示例、其中 CMRR = 20log (Vin/Vo)

    假设 G=128、示例1:10Hz 时的典型 CMRR=142dB。  ^我们将 Vin-p 和 Vin-n 连接在一起、并在输入端以10Hz 的频率注入100mV 或0.1V 共模输入正弦波频率、PGA281 IA 的输出将在10Hz 时看到0.1/10 μ s (142/20)= 1e (-8) V 或10nV 正弦波频率。  

    两个输入端出现的任何同相信号都将被 IA 放大器以显著的振幅(频率低于 BW 的直流和交流输入信号)进行抑制。 抑制共模信号的能力随着输入频率的增加而开始减弱、这种情况在 BW 之后的-20dB/十倍频时下降。  

    如果您需要进一步的帮助或仿真、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、Kai

    得到了、非常感谢您的回复。   

    此致  

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai