大家好、
您能否分享有关 PGA281 CMRR 测试条件的更多信息?
数据表中的以下信息仅显示电源条件、增益设置、VCM=0以及温度和 CMRR 与信号频率间的关系。
但客户需要更多信息、您能否分享以下信息:
测试 CMRR 时、输入电压(INN 和 INP 电压)如何?
当 VCM 不为0时、CMRR 测试结果如何?
谢谢你
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yunjing、
图14 CMRR 与频率间的关系捕获 了 IA 的频率抑制特性。 从增益=0.125V/V 到 G=128V/V、在-20dB/十倍频程时、滚降交流信号抑制特性非常相似。 如果 G=128、在30kHz 时似乎出现两个零点、然后在大约60kHz 时出现另一个极点(~39kHz 时的一个零点将在-20dB/十倍频范围内产生平坦的 CMRR 响应、两个零点将具有+20dB/十倍频程的增益上升)。
这是计算示例、其中 CMRR = 20log (Vin/Vo)
假设 G=128、示例1:10Hz 时的典型 CMRR=142dB。 ^我们将 Vin-p 和 Vin-n 连接在一起、并在输入端以10Hz 的频率注入100mV 或0.1V 共模输入正弦波频率、PGA281 IA 的输出将在10Hz 时看到0.1/10 μ s (142/20)= 1e (-8) V 或10nV 正弦波频率。
两个输入端出现的任何同相信号都将被 IA 放大器以显著的振幅(频率低于 BW 的直流和交流输入信号)进行抑制。 抑制共模信号的能力随着输入频率的增加而开始减弱、这种情况在 BW 之后的-20dB/十倍频时下降。
如果您需要进一步的帮助或仿真、请告知我们。
最棒的
Raymond