This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:最大输入偏置电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348, TLV9061, LMC6081, OPA320, LMP7721, LMP7711, LMV796, LMP7715, OPA322, OPA316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878818/tlv9061-max-input-bias-current

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:OPA348LMC6081OPA320LMP7721LMP7711LMV796LMP7715OPA322OPA316

大家好、

数据表中只有输入偏置电流的典型值、但 OPA348等其他器件同时具有典型值和最大值、因此我的问题是:

 1. TLV9061的最大输入偏置是多少?

2.在诸如100,000件的大规模生产器件中,输入偏置电流是否会有很大变化?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    1) 1)没有最大 IIB 值。  

    2) 2)我最想说的是、大多数10万个单元组不会看到超过3pA 的电流。  如果电流较高(与应用相关),则除了重新对电路板进行工作和继续操作,没有其他选择,因为根据数据表,设备不会出现缺陷。

    IIB 往往会随温度呈指数级增加、因此只能考虑这一点。 数据表中有温度影响的典型图表。 这些图表只是典型的输入偏置电流行为、而不是最大电流。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    TLV9061是一款成本极低的运算放大器。 因此、对于输入电流、数据表中仅给出了典型规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ronald、

    感谢您确认最大 IIB、因为没有有关最大值的具体数据、客户可能仍然担心这一点、因为他们的应用要求不同器件的 IIB 变化不大。

    正如 Kai 所说、低成本放大器没有可进一步帮助节省成本的最大规格是正确的吗? 如果是、您能否帮助推荐数据表中具有最大 IIB 值的其他一些低成本放大器、该放大器与 TLV9061类似? 包括噪声和 GBW 在内的其他关键规格至少应不低于 TLV9061。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您可能需要查看 OPA320、LMP7711、LMP7715、LMV796、LMC6081或 LMP7721。

    或亲自查看:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    一些低成本放大器确实具有此规格。  但是、这在我们的一些旧器件中更为常见。  TLV9061较新、没有此规格。  通常、获得此最大规格需要更多成本、这可能是事实。

    我根据轨到轨输入和输出、带宽、电压噪声和最大失调电压运行搜索。  如果您希望器件在所有这些领域都与 TLV9061一样好或优于 TLV9061、并且还能以最低的在线价格提供偏置电流保证、我建议您使用 OPA322。  请注意、该器件的偏移可能会稍微差一些。  或者、如果您不需要所有这些性能、您可以查看 OPA316。

    Kai 的建议也可能有用、但成本可能会更高。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  如果我考虑过某个规格、但该规格并不重要、那么我们可能能够找到更合适的规格。

    ►器件型号 TLV9061 OPA316 OPA322
    制造商 TI TI TI
    通道数 1 1 1
    Vs 最小值(V) 1.8 1.8 1.8
    Vs 最大值(V) 5.5. 5.5. 5.5.
    GBW (MHz) 10. 10. 20.
    转换率(V/us) 6.5. 6. 10.
    Vos 最大值@ 25C (mV) 1.5 2.5. 2.
    漂移典型值(uV/C) 0.3. 2. 1.8
    轨到轨 输入、输出 输入、输出 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 0.538 0.4. 1.6.
    Vn (nV/rtHz) 16. 11. 8.5.
    ISC 典型值(mA) 50 50 65
    最大偏置电流(pA) -- 15. 10.
    工作温度(°C) -40至125 -40至125 -40至125
    其他特性 成本优化|抗 EMI |小尺寸 小尺寸|抗 EMI 关断
    可用封装 SC70 | SOT-23 | SOT-23 | X2SON SC70 | SOT-23 SOT-23 | SOT-23
    价格(1ku web $) 0.15美元 0.40美元 0.55美元

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细看、Kai 对 LMV796的建议也可能适用。  请注意、它没有相同的输入或输出摆幅。  因此、这将是主要的缺点。  但是、这对于客户的应用可能不是必需的。

    ►器件型号 TLV9061 OPA316 OPA322 LMV796
    制造商 TI TI TI TI
    通道数 1 1 1 1
    Vs 最小值(V) 1.8 1.8 1.8 1.8
    Vs 最大值(V) 5.5. 5.5. 5.5. 5.
    GBW (MHz) 10. 10. 20. 17.
    转换率(V/us) 6.5. 6. 10. 9.5.
    Vos 最大值@ 25C (mV) 1.5 2.5. 2. 1.35.
    漂移典型值(uV/C) 0.3. 2. 1.8 1
    轨到轨 输入、输出 输入、输出 输入、输出 输入到 V-、输出
    Iq 典型值(mA) 0.538 0.4. 1.6. 1.15.
    Vn (nV/rtHz) 16. 11. 8.5. 5.8
    ISC 典型值(mA) 50 50 65 21.
    最大偏置电流(pA) -- 15. 10. 1
    工作温度(°C) -40至125 -40至125 -40至125 -40至125
    其他特性 成本优化|抗 EMI |小尺寸 小尺寸|抗 EMI 关断 不适用
    可用封装 SC70 | SOT-23 | SOT-23 | X2SON SC70 | SOT-23 SOT-23 | SOT-23 SOT-23
    价格(1ku web $) 0.15美元 0.40美元 0.55美元 0.51美元

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    因此、IIB 的变化是否比 IIB 的绝对值重要?  这可能一直到某个点都是如此。

    Kai 和 Daniel 列出的运算放大器是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ron:

    是的、差异更重要、因为客户不希望由于大规模生产的巨大差异而出现少量故障、因此 OPA316和 OPA322等具有最大值的器件可能更可靠、我们将首先尝试这两种器件。  

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    很好。 如果有进一步的问题、请再次自由发帖。