请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233 大家好、
客户 DIN INA233和监管器在通过电子负载快速变化的过程中测试负载从30W 变为50W
但是、客户反馈他们将读取三个阶跃30W、45W 和50W 值。 (MCU 每30ms 周期轮询功率寄存器)
客户想知道该值仍在转换、因此他们没有得到正确的值。
请您提供有关如何解决此问题的建议吗? 转换准备就绪位可以用于这种情况吗?
BR、
SHH