This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:请求 INA233转换准备就绪位

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889318/ina233-asking-for-ina233-convertion-ready-bit

器件型号:INA233

大家好、

客户 DIN INA233和监管器在通过电子负载快速变化的过程中测试负载从30W 变为50W

但是、客户反馈他们将读取三个阶跃30W、45W 和50W 值。 (MCU 每30ms 周期轮询功率寄存器)

客户想知道该值仍在转换、因此他们没有得到正确的值。

请您提供有关如何解决此问题的建议吗? 转换准备就绪位可以用于这种情况吗?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    在所述情况下、可以预期30W 至50W 之间的任何读数。 原因正是您提到的–转换可能仍在进行中。

    转换准备就绪位可被用来表示完成。 通过使用此位与外部负载同步、客户将获得与实际负载一致的测量值。 但是、请记住、在实际应用中、负载本质上是异步的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的反馈。 您能否提供有关如何使用就绪位来避免这种情况的流程图?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    负载通常与器件运行异步。 由于您要求一个流程图、我假设您可以在施加此类负载时进行选择、那么在触发转换模式下、该过程可以是这样的:

    开始转换->检查就绪位->完成后读取->如果需要更改负载->返回开始转换。

    但是、更现实的实现是多次读取并丢弃瞬态响应。 这不需要涉及转换准备就绪位、器件仍可配置为连续转换模式。

    此致、Guang