主题中讨论的其他器件: THS4631、 THS4021、 OPA855
您好!
我 µm THS4631DDAEVM 模块来放大来自红外范围(5-12 μ s)内工作的光电二极管的信号。
它可与来自光电二极管的高信号良好配合、但需要针对低信号进行放大。 我可以在 THS4631DDAEVM 模块的输出端添加的最佳放大器模块是什么?
提前感谢
Jl Battaglia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 µm THS4631DDAEVM 模块来放大来自红外范围(5-12 μ s)内工作的光电二极管的信号。
它可与来自光电二极管的高信号良好配合、但需要针对低信号进行放大。 我可以在 THS4631DDAEVM 模块的输出端添加的最佳放大器模块是什么?
提前感谢
Jl Battaglia
您好!
以下是提供的数据(Kolmar tech)。 :
探测器数据: 单位 尺寸: 1 MM DIA。 活动区域: 7.85E-03 CM^2. 响应度(探测器): 6.78 放大器/瓦特 量子效率峰值:0.80 @ BIAS V 0.06. 窗口 峰值波长: 10.53. 嗯 截止波长: 11.45. 嗯 电阻(@V=0): 200 电阻 ROA: 1.57. 欧姆-cm^2. 反向阻抗 3000 0.063 @ V 电阻 R 系列 最多5个 电阻 上升时间 1.86E-07 秒 带宽(-3dB) 2标称值 MHz
感谢您的帮助
让-吕克