This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DDAEVM:红外检测器放大器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631DDAEVM, THS4631, THS4021, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886213/ths4631ddaevm-infrared-detector-amplifier

器件型号:THS4631DDAEVM
主题中讨论的其他器件: THS4631THS4021OPA855

您好!

我 µm THS4631DDAEVM 模块来放大来自红外范围(5-12 μ s)内工作的光电二极管的信号。

它可与来自光电二极管的高信号良好配合、但需要针对低信号进行放大。 我可以在 THS4631DDAEVM 模块的输出端添加的最佳放大器模块是什么?

提前感谢

Jl Battaglia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JL、

      THS4631输出端的电压范围是多少?附加放大器所需的输出电压范围是多少? 此外、附加放大器输出端的负载是多少?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima

    来自光电二极管的输入信号 THS4631的输出电压约为50 µV。 附加放大器所需的输出电压为2至10mV、输出阻抗为50欧姆、因为我在高频(50至200MHz)下工作。

    您对 THS4021 EVM 有何看法?

    感谢你的帮助

    JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看 OPA855、它是一个跨阻放大器、但这只是一个应用、只需将其用作电压增益级、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael

    您认为最好用 OPA855替换 THS4631或在启动时使用 OPA?

    JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JL、

      根据之前的答复、将其替换为 OPA85x 系列将是更好的选择。 增益带宽积越高、在您的情况下可能会有所帮助。 您的光电二极管的电容是多少?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JL、

    是的、请提供光电二极管数据表的链接。 您能否详细介绍光电二极管的信号? 形状、上升时间、下降时间、重复率等?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是提供的数据(Kolmar tech)。 :

    探测器数据: 单位
    
    尺寸: 1 MM DIA。
    活动区域: 7.85E-03 CM^2.
    响应度(探测器): 6.78 放大器/瓦特
    量子效率峰值:0.80 @ BIAS V 0.06. 窗口
    峰值波长: 10.53. 嗯
    截止波长: 11.45. 嗯
    电阻(@V=0): 200 电阻
    ROA: 1.57. 欧姆-cm^2.
    反向阻抗 3000 0.063 @ V 电阻
    R 系列 最多5个 电阻
    上升时间 1.86E-07 秒
    带宽(-3dB) 2标称值 MHz 


    感谢您的帮助

    让-吕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您愉快、

    您可以添加检测器电容吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    实际上、电容通常不是由提供方给出的、因为它取决于元件的面积(在当前状态下为1mm 平方)。 但是、我们测量到上升时间大约为35nsec、电阻为180欧姆、那么我要说电容大约为35e-9/180 = 0.2nF。

    它听起来是否与您兼容?

    JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Luc、

    KLD 系列似乎包含一个前置放大器:

    我会尝试联系制造商以获取更多详细信息。

    Kai