This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:电压输出摆幅规格条件

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899047/lm2904b-q1-voltage-output-swing-spec-condition

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904、 LM2904B

您好!

我的客户想知道 为什么 LM2904和 LM2904B 之间的"轨电压输出摆幅"(数据表第4页)规格条件不同。 LM2904的额定电阻为2k Ω 和10k Ω、而 LM2904B 的额定电流为50uA、1mA 和5mA。 请您解释原因吗?

谢谢你。

此致、

奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri、

    LM2904B 是一款现代时代器件、因此具有现代时代的光谱功能。  

    在这种情况下、由于器件输出电压(相对于电源轨)对电流敏感、因此相同的输出值适用于多种不同的电源电压、因此现代设计更好。  使用电阻器负载的旧方法仅在一个电源电压下工作。 对于其他电源电压、您必须首先计算电流。