请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904B-Q1 主题中讨论的其他器件:LM2904、 LM2904B
您好!
我的客户想知道 为什么 LM2904和 LM2904B 之间的"轨电压输出摆幅"(数据表第4页)规格条件不同。 LM2904的额定电阻为2k Ω 和10k Ω、而 LM2904B 的额定电流为50uA、1mA 和5mA。 请您解释原因吗?
谢谢你。
此致、
奥古里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道 为什么 LM2904和 LM2904B 之间的"轨电压输出摆幅"(数据表第4页)规格条件不同。 LM2904的额定电阻为2k Ω 和10k Ω、而 LM2904B 的额定电流为50uA、1mA 和5mA。 请您解释原因吗?
谢谢你。
此致、
奥古里