This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:使用文件加载 EEPROM

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871583/pga309evm-usb-load-eeprom-with-file

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件:PGA309

大家好、
我只想确认一点:
按钮"加载文件 EEPROM "是否会将 EEPROM TXT 文件永久写入 PGA309 EEPROM


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在 PGA309EVM-USB 中、此函数将写入 EEPROM 内容。  

    假设 TI 标志和校验和内容有效、PGA309将在加电后更新校准设置。  请注意、在加载设置之前、PGA309将检查 TI 标志和校验和内容是否有效。  EEPROM 内容将保留、除非当然会再次对 EEPROM 进行编程。  

    如果在执行校准后希望保留 EEPROM 的值并避免无意中重新编程 EEPROM、则可以选择通过设置 OWD='1'来禁用单线接口。 在执行校准完成后、在四线制应用中、 在最终的 EEPROM 程序写入后、设置 OWD='1' 有助于防止在  执行校准后出现周期性噪声、从而导致 PGA309或 EEPROM 编程出现问题。

    将 OWD 设置为"1"会在加电后25ms 禁用单线接口。  当 OWD 被设定为 ‘1’(寄存器4、位 D15)时,上电后的时间间隔是外部通信控制器与 PGA309 单线制接口进行数字通信并在内部状态机中触发一秒延迟的唯一机会。    如果 OWD 设置为‘1’,则在完成初始 POR 并接收到有效的 Checksum2后,将在25ms 的延迟后禁用单线制接口, 并且 PRG 引脚变为高阻抗,除非电源循环,否则无法进行单线制通信。

     《PGA309 用户指南》的几个部分讨论了 OWD:

    - 用户指南第60页的第3.1节"上电序列和正常独立操作"、

    -第  83页的第4.8节"PGA309独立模式和两线制事务"、  

    -第4.10节" PRG 连接到 VOUT 时的单线运行"、第88页和第90页的图4-16。

    -第  4.11节、"四线模块和单线制接口(PRG)"、第91页。

    或者、一些用户在其传感器解决方案(而不是 EVM 硬件)中选择启用其硬件中的 EEPROM WP 引脚以保护 EEPROM 内容。

    此外、请查看以下论坛中有关使用 EVM 时 EEPROM 和 OWD 的查询:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/834813/3088499#3088499

    谢谢、此致、

    Luis