This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:采用 OPA551的 Howland 电流源设计

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, TL082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893500/opa551-howland-current-source-design-with-opa551

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: TL082

我正在使用 OPA551设计交流恒流源。 电流源小于100mA

这是我的 pspice 仿真器

这是 R8上的波形输出

当我用实际电路制造它时、它不会令人感到惊讶。 这是示波器上的波形 R8

我不知道为什么 R8上的波形被削波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le、

    此电路来自哪里?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里向其他人分享我的 TSC 文件,以节省时间:-)

    e2e.ti.com/.../le_5F00_opa551.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 在 Tina 中复制了客户的原理图!

    您好 Le Hung、

    仿真后、pspice 中的原始原理图不稳定。  

    我稍微修改了原理图。 我添加了一个零点来补偿大约500kHz 时的 Q。 现在看起来非常好、请参阅"attache image and file"。  

     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Howland-Current-pump-le_5F00_opa551-04012020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    遗憾的是、还有另一个问题:

    e2e.ti.com/.../le_5F00_opa551_5F00_1.TSC

    它似乎与 R5的值相关(在上面的仿真中)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎鸿和凯、您好、

    Kai 正确地说、我修改过的电路在更长的时间内没有进行仿真。  

    在我移除高通滤波器 C2后 、会弹出另一个 Q。 删除 TL082、U3缓冲器后、Q 消失。 如果移除 U3、也不需要 U2、因此我移除了两个缓冲器。 从技术上讲、两个缓冲器都不应存在、因为它们会在反馈环路中产生更多相位滞后。  

    高通滤波器(C2和 R5)似乎干扰了反馈环路的稳定性。 因此、我从仿真中删除了 HPF。 但是、如果您必须拥有它、请在 HPF 之后(R6之前)放置一个缓冲器。  

    电路现在可以很好的进行仿真。 我完成了它长达2秒、请参阅下图。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Raymond。
    当我移除 实际电路上的 R5和高通滤波器时、我的电流源工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le、

    省略高通滤波器 C2、R5是一个好主意。 遗憾的是、电路仍然不稳定、即使没有 Raymond 建议的最佳相位超前补偿也是如此:

    这与 TL082引入额外的相位滞后有关、而这种相位滞后无法通过 C1得到完全补偿。

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../le_5F00_opa551_5F00_2.TSC

    Kai