请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA250 你(们)好
我对电阻器温度系数有疑问。
如果客户想要计算50°C 和25°C 温度下的电阻作为参考温度、客户是否应使用以下 E.C 表中的10ppm/C (Ta=0C 至125C)?
R=Rref*(T-Tref)*ppm/C+Rref
R:温度"T"时的电阻
RREF: 参考温度下的电阻
ppm/C: 电阻器温度系数
T:温度,单位为摄氏度
TREF:参考温度
例如 、Tref =25°C、Rref=4.5m Ω、T=50°C。
R=4.5m Ω*(50°C-25°C)*10ppm/C+4.5m Ω=4.501125m Ω
此致、
山口