This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:电阻器温度系数

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898680/ina250-resistor-temperature-coefficient

器件型号:INA250

你(们)好

我对电阻器温度系数有疑问。

如果客户想要计算50°C 和25°C 温度下的电阻作为参考温度、客户是否应使用以下 E.C 表中的10ppm/C (Ta=0C 至125C)?  

R=Rref*(T-Tref)*ppm/C+Rref

R:温度"T"时的电阻

RREF: 参考温度下的电阻  

ppm/C: 电阻器温度系数

T:温度,单位为摄氏度  

TREF:参考温度

例如 、Tref =25°C、Rref=4.5m Ω、T=50°C。

R=4.5m Ω*(50°C-25°C)*10ppm/C+4.5m Ω=4.501125m Ω

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    您使用的公式对于这种类型的计算是正确的。

    在数据表规格表中、电阻器温度系数用于集成分流器。 我将计算分为两部分、即分别为2和2.5m Ω 的分流器和引线框。 这两种材料的温漂为10ppm 和0.4%(铜的典型值)。

    单独使用这两种材料的相同方程、我们得到:

    2m Ω*(1 + 25C*10ppm/C)+ 2.5m Ω*(1 + 25C*0.4%)= 4.75m Ω

    此致、Guang