This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:VOCM & AMP;VOD 设置问题

Guru**** 2371620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869403/lmh32401-vocm-vod-setting-concern

器件型号:LMH32401

尊敬的同事:

我们的客户希望输出输入:1.6V-2V。

因此 VOCM 应设置为1.8V

VOD 应根据以下公式进行设置: VOD = 0.4V

我的建议是对的吗? 但我不确定是否可以根据 数据表将 VOCM 设置为1.8V。

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

      您能否分享客户的原理图:包括 OUT-和 OUT+输入信号范围、电源范围和输出范围的详细信息。 如果您无法在公共论坛上分享、请随时通过 e2e 向我发送私人电子邮件或私人消息。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题;因为问题已脱机。