Other Parts Discussed in Thread: AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1300 HII
我想将 AMC1300 ISO 运算放大器用于我的应用之一。 我已经看到数据表第7.8节中的安全限值所需的电源电流为0.266A 或0.406A。 我能不能知道这意味着什么。 主电源(高侧)是否应具有此类电流、或者是否足以具有第08页电源部分中提到的10mA 电流。
此致
Bharath Gilla