This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:电源要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889437/amc1300-power-supply-requirment

器件型号:AMC1300

HII  

我想将 AMC1300 ISO 运算放大器用于我的应用之一。 我已经看到数据表第7.8节中的安全限值所需的电源电流为0.266A 或0.406A。 我能不能知道这意味着什么。 主电源(高侧)是否应具有此类电流、或者是否足以具有第08页电源部分中提到的10mA 电流。

此致

Bharath Gilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    这是可能损坏隔离栅的电流限制。 电源电流应绝对限制为小于该值、因为超过该值会影响隔离栅。 为器件供电时只需10mA 的电流。