请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8640 我可以简单地应用 LMP8640MK-T (增益为20)。 (下面的片段)。 我有一个具有开尔文连接的50m Ω 传感器电阻器。
我注意到电路的视在增益大约为25而不是20。 我通过电阻器运行恒定电流、并使用仪表和感应放大器的输出测量传感器电阻器上的电压:
| 电流(安培) | VRB (毫伏)(Fluke 117) | COUT (毫伏)(Fluke 117) Vout 接地 | 增益 |
| 1 | 51. | 1198 | 23.5. |
| 0.75 | 38. | 898 | 23.6. |
| 0.5. | 25 | 608 | 24.3. |
| 0.25. | 12. | 301. | 25.1. |
有什么想法吗?