This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:简单应用电路中的增益误差为25%

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871046/lmp8640-25-gain-error-in-simple-application-circuit

器件型号:LMP8640

我可以简单地应用 LMP8640MK-T (增益为20)。   (下面的片段)。    我有一个具有开尔文连接的50m Ω 传感器电阻器。

我注意到电路的视在增益大约为25而不是20。    我通过电阻器运行恒定电流、并使用仪表和感应放大器的输出测量传感器电阻器上的电压:

电流(安培) VRB (毫伏)(Fluke 117) COUT (毫伏)(Fluke 117) Vout 接地 增益
1 51. 1198 23.5.
0.75 38. 898 23.6.
0.5. 25 608 24.3.
0.25. 12. 301. 25.1.

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以关闭此案例。  我们意识到这是布局错误。   应交换引脚2和4以实现开尔文连接。  我们按预期修改了电路板和电路功能。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    您报告的差分输入电压非常接近输入电流范围的理想值、分流电阻为50m、因此我建议您在输出端查找问题。

    我看到您有一个二阶 RC 滤波器和一条连接到 LMP8640输出的其他电路的走线。 让我们在调试时将这些电路交互作为变量来消除。 您能否尝试移除 R9、然后直接在引脚1处测量 LMP8640输出?

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的收获、我在第一次检查时在您的布局片段中错过了这一点。 很高兴您已启动并开始运行!

    此致、

    Ian Williams