This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:同时触发多个 INA233

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870622/ina233-trigger-multiple-ina233-at-same-time

器件型号:INA233

您好!

是否可以同时触发多个器件(不同从器件地址)的单次转换?

数据表显示、我需要写入 MFR_ADC_CONFIG 以触发测量、但我一次只能对一个器件执行此操作、我能吗? 或者 、是否有一种 PMBus 全局命令在数据表中找不到?

如果这是不可能的、TI 是否有支持外部触发器的类似器件?


谢谢、致以诚挚的问候

Tiemo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiemo、

    INA233支持 PMBus 组协议。 您应该能够在一个事务中对所有 INA233器件进行编程、以便使用此协议进行触发转换。
    为方便起见、随附了 group 命令的详细信息。

    我们目前没有具有外部触发引脚的类似器件。

    此致、Guang

    e2e.ti.com/.../GroupCommands.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。

    遗憾的是、没有列出任何组触发器。 触发单次转换的唯一方法是对每个器件寻址并写入 MFR_ADC_CONFIG 寄存器。 对吗? 没有单个全局从器件地址可触发测量、是吗?

    此致、TIemo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIemo、

    数据表在本节中指出:

    有关命令实现、请参阅 PMBus 规范。 我上一篇文章中随附的文件包含相关页面。 但是,欢迎您在网上查找广泛可用的整个文档。

    此致、Guang