This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA215:高温时输出振荡

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870281/ina215-output-oscillating-at-high-temperature

器件型号:INA215
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我的客户正在使用 INA215AIDCKR 器件、他们报告说、当 PCB 温度达到大约90°C 时、器件的输出会振荡。  

请参阅波形和部分原理图。 请注意、波形是在10k 电阻器之后生成的。 我已经问过客户 C510的显示内容

谢谢

Faizul Bacchus

e2e.ti.com/.../Doc1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faizul、

    除了您已经提出的要求外、我还想了解连接到 C511的其他电路。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    C511的输出端连接到 UCD3138的 ADC 输入端、您能通过电子邮件帮助我们吗? 我们位于普莱诺 TX

    gang.wang@us.abb.com

    loc.ngo@us.abb.com

    谢谢

    位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faizul/Loc、

    根据您的请求,此讨论将脱机,我将关闭此主题。

    此致、Guang