请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA215 主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
我的客户正在使用 INA215AIDCKR 器件、他们报告说、当 PCB 温度达到大约90°C 时、器件的输出会振荡。
请参阅波形和部分原理图。 请注意、波形是在10k 电阻器之后生成的。 我已经问过客户 C510的显示内容
谢谢
Faizul Bacchus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.