主题中讨论的其他器件: AMC1300
大家好、我是使用这个论坛来提问的新手、希望我能很好地表达我的问题、并且你能帮助我。
我在设计中使用放大器 AMC1301来测量流经电机每个相位的电流、在下图中、我近似地表示每个相位的架构。
我的问题是、我们可以观察到、在没有电流循环的情况下、当输入电压为0V 时、输出变为2V。 我已将其确定为浮动输入问题、但放置下拉电阻器未解决该问题。 是否还有其他原因我们尚未确定? 使用下拉电阻器是否不正确、或者是否有更好的架构?
非常感谢、致以诚挚的问候。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是使用这个论坛来提问的新手、希望我能很好地表达我的问题、并且你能帮助我。
我在设计中使用放大器 AMC1301来测量流经电机每个相位的电流、在下图中、我近似地表示每个相位的架构。
我的问题是、我们可以观察到、在没有电流循环的情况下、当输入电压为0V 时、输出变为2V。 我已将其确定为浮动输入问题、但放置下拉电阻器未解决该问题。 是否还有其他原因我们尚未确定? 使用下拉电阻器是否不正确、或者是否有更好的架构?
非常感谢、致以诚挚的问候。
您好!
是的、器件输入端似乎有28V 共模电压、这将解释您看到的损坏。
如 Kai 所述、您应该使用浮动电源并将负输入连接到 GND1。 在负输入连接到 GND1的情况下、该器件会随测量结果浮动、从而将共模范围保持在器件电源范围内。
除非您计划执行 EMI 测试、否则在本应用中使用 AMC1301不会出现问题。在这种情况下、我建议切换到 AMC1300。
感谢您在 Kai 的帮助!
Alex、Kai、您好
非常感谢您的回答!
我们已经尝试过这种架构、但无论如何、我们会看到饱和输出。 我们已按照 Kai 修改的原理图将另一个隔离式电源基准连接到 GND1、我们可以看到 Vin=0mV 左右。 这个输入是固定的、并且输出一直被饱和。
我想我们可能已经解决了共模问题、 但现在我们确实面临浮动输入问题、因为如果我们的驱动器像我之前所连接的原理图那样进行连接、分流电阻器位于两个栅极之间、因此如果栅极打开、测量的输入电压可能会浮动。
这可能是我们的问题吗? 是否有诸如下拉电阻器之类的解决方案? 还是最好更换 IC 并寻找另一种解决方案?
非常感谢您的参与。