This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:具有相同隔离电压的 XTR115

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886567/xtr115-xtr115-with-the-same-voltage-isolated

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116XTR111

我有三个从 DAC 到三个差分 XTR115的电压输出。 但是、三个 XTR115具有相同的电压环路。 就像这样

但这不起作用。 但是、如果我只有一个 XT115、则会正常工作。  每个 XTR115是否需要电压环路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有趣的问题是您如何处理多个 XTR115的引脚3。 您可以发布完整的原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    这是我的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可能希望阅读此主题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如 Kai 所示、IRET 或引脚3和引脚4必须悬空。 XTR115、XTR116和 XTR117都是2线制4-20mA 电流环路发送器。  

    此外、请参阅以下附件链接中的4-20mA Basic.pdf 文件。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/882080?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=xtr117

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如 Raymond 所暗示的那样、一种补救方法是通过诸如 XTR111的3线发送器来交换 XTR115。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您的问题已得到解决、请告知我们。  

    我将关闭此查询。 如果您有任何其他问题、您可以继续在该主题帖上发帖、或创建新主题帖。  

    最棒的

    Raymond