请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA116 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好、Raymond、
在对 pga116进行其他测量时、我发现频率响应有些奇怪。 频率为6kHz 时、压降约为1dB! 您能告诉我它的来源是什么吗?
在3月3日的谈话中、您给了我一份排版文件(Tina)。 但我没有 Tina 仿真器。
您是否有 pga116的 SPICE 模型(Berkeley 3F5或2G6)?
提前感谢您。
此致。
Romano