This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA116:PGA116测量

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA116, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887829/pga116-pga116-measurement

器件型号:PGA116
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、Raymond、

在对 pga116进行其他测量时、我发现频率响应有些奇怪。 频率为6kHz 时、压降约为1dB! 您能告诉我它的来源是什么吗?

在3月3日的谈话中、您给了我一份排版文件(Tina)。 但我没有 Tina 仿真器。
您是否有 pga116的 SPICE 模型(Berkeley 3F5或2G6)?

提前感谢您。

此致。

Romano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Romano、

    TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romano、

    捕获数据不是来自 PGA116放大器、请参阅下图。  

    什么是 VNA (ES5061B)测量单元? 我怀疑它来自测量单元。 输出模式类似于 Δ-Σ ADC 数字 SINC 滤波器。 请查看 VNA (ES5061B)的输入规格?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romano、

    我希望你已经解决了这个问题。 我将关闭查询。 如果您有任何其他问题、请继续在此主题上发帖、或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond