This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:电源电流

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6521, LMH6522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888051/lmh6521-supply-current

器件型号:LMH6521
主题中讨论的其他器件: LMH6522

大家好、  

客户在 LMH6521数据表的典型特性部分中查找禁用和启用时序信息。
客户还想知道、如果禁用一个通道、电源电流是否为一半、因为数据表中指出、启用两个通道的电源电流为275mA。

非常感谢您的参与。

此致、  

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LMH6521的每个通道在禁用时应消耗17.5mA 的电流。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于启用和禁用计时、您还可以使用 LMH6522数据表中的图31和32。