Other Parts Discussed in Thread: LMH6521, LMH6522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6521 主题中讨论的其他器件: LMH6522
大家好、
客户在 LMH6521数据表的典型特性部分中查找禁用和启用时序信息。
客户还想知道、如果禁用一个通道、电源电流是否为一半、因为数据表中指出、启用两个通道的电源电流为275mA。
非常感谢您的参与。
此致、
标记