主题中讨论的其他器件:、 、LMV358
您好!
我使用 LM2904制作差分放大器电路来测量高直流电压(200Vdc~300Vdc)。 该电路如下所示:
该电路工作良好、但当向差分输入添加共模电压(例如、 ~40V)、LM2904的输出将更高(>500mV)。 3个 PCB 具有相同的测试结果。
但是、如果将板载(由生产工厂焊接) LM2904更改为 LM2904B (这是 TI 的样片)、则添加到输入端的共模电压不会影响 LM2904B 的输出。
这是否意味着在生产过程中板载 LM2904已损坏? 或者 LM2904B 的哪个参数优于 LM2904? 谢谢!