This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:用于测量高直流电压的差分放大器电路

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B, LM2904LV, LMV358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895367/lm2904-differential-amplifier-circuit-to-measure-the-high-dc-voltage

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:、 、LMV358

您好!

我使用 LM2904制作差分放大器电路来测量高直流电压(200Vdc~300Vdc)。 该电路如下所示:

该电路工作良好、但当向差分输入添加共模电压(例如、 ~40V)、LM2904的输出将更高(>500mV)。  3个 PCB 具有相同的测试结果。

但是、如果将板载(由生产工厂焊接) LM2904更改为 LM2904B (这是 TI 的样片)、则添加到输入端的共模电压不会影响 LM2904B 的输出。

这是否意味着在生产过程中板载 LM2904已损坏?  或者 LM2904B 的哪个参数优于 LM2904?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TXH、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    首先、我想问您、在哪里施加高直流电压?  根据您的应用以及是否存在非常高的直流共模电压、隔离放大器可能是您的应用的理想选择。

    您能否分享更多有关测试的信息?  输出电压通常是多少。  最终输出电压是多少?  任何类型的示波器截图也会有所帮助。

    我不会期望输出电压变化这么大的量。  考虑到您将输入信号降低1/100、输入信号应几乎相同、并且您正在使用差分放大器、因此很难了解如何在输出电压上实现如此大的变化。

    您是如何测试 LM2904B 的?  您的答案将帮助我调试您的问题。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Txh:

    我们需要您的电路的完整原理图。 输入信号到底是什么? 您能否发布示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    嗯、我认为 LM2904的新模型存在一个问题:

    e2e.ti.com/.../lm2904_5F00_new_5F00_modelTSC.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    较新的模型尝试复制复杂的 LM2904行为、例如两个灌电流源和交叉延时时间。 但是、它偶尔会卡在不正确的模式下。  

    Thx、

    对于在高输入共模下输出超过500mV 的实际器件、实际上是一个灌电流驱动器效应、因为输出必须灌入 R5反馈电流。 一旦此电流超过大约40uA、输出灌电流驱动器将"切换"至具有大约600mV 净空要求的 PNP 跟随器。 对于 LM2904B、开关发生在50uA 以上(接近100uA)。  应用手册中详细介绍了这种影响。   

    由于电源为5V、请尝试改用 LM2904LV。 它具有漏极输出灌电流驱动器、因此不会出现>500mV 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ron!

    e2e.ti.com/.../lm324lv.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    感谢您指出这一点。  我忘记了这个输出级注意事项。

    TXH、

    请考虑 Ron 应用手册的第9页和第10页。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Txh:

    同样、我们需要您的电路的完整原理图。 输入信号到底是什么? 您能否发布示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您的回复。 我尝试改用 LMV358、此问题已解决。

    另一个问题是:我们如何通过仿真(TI-TINA)重现 LM2904的这个500mV 问题?

    也非常感谢 Kai,Daniel!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TXH、

    我很高兴 Ron 能够回答您的问题。

    我不确定该器件的这一方面是否包含在模型中、我怀疑不是。  不过、Ron 可能肯定知道。  

    如果 Ron 无法确认、我将咨询我团队的主要仿真工程师。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我也很期待他的回应:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx、

    我看到轮到我作出反应。 让模型显示这一点并不容易。 在创建新模型时、我要求将模型输出级拆分为三个块。 这不是发生的。 我的所有输出级请求都在模型中、但不是我询问的方式。 因此它有时会起作用。  

    这是 NPN 集电极始终开启灌电流和 PNP 发射极跟随器之间的开关。 图表"输入电压"是电源 VT 电压

    Run Analysis - DC Analysis - DC Transfer Characteristics。

    e2e.ti.com/.../This.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ron!

    非常有趣。

    Kai