This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321LV:我使用 LM321LV 作为电压跟随器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897769/lm321lv-i-use-lm321lv-as-voltage-follower

器件型号:LM321LV
主题中讨论的其他器件:LM321

LM321的输入和输出阻抗是多少?用作电压跟随器的输出误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    输入阻抗是驱动放大器输入的源所看到的阻抗。 LM321LV 的输出阻抗约为1200欧姆。 请参阅数据表的图17。  

    在缓冲器配置中、输出误差与偏移电压直接相关。 在本例中、5V 电源的电压为+/-1mV。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LM321LV 是一款具有仅几 pA 超低输入偏置电流的 CMOS 运算放大器、因此 LM321LV 的输入阻抗处于 TOhm 范围内。

    数据表中指定了一个1200欧姆的"开环输出阻抗"。 数据表中未给出"闭环输出阻抗"(实际电路的输出阻抗)、因为它在很大程度上取决于设置的增益("闭环增益")、并由此取决于 OPAMP 电路的反馈因子("环路增益"):

    "闭环输出阻抗"="开环输出阻抗"/(1 +"环路增益")。

    使用

    "环路增益"="开环增益"/"闭环增益"

    根据数据表、直流时的"开环增益"为110dB。 因此、作为电压跟随器的 LM321LV 的直流"闭环输出阻抗"在毫欧范围内。

    请记住、"开环增益"在很大程度上取决于频率。 "开环增益"图如图3所示。 因此、"闭环输出阻抗"将随着频率的增加而增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    Kai 正确。 请参阅他的评论、详细回答您的问题。  

    此致、

    Bala Ravi