Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM321LV
主题中讨论的其他器件:LM321、
LM321的输入和输出阻抗是多少?用作电压跟随器的输出误差是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于 LM321LV 是一款具有仅几 pA 超低输入偏置电流的 CMOS 运算放大器、因此 LM321LV 的输入阻抗处于 TOhm 范围内。
数据表中指定了一个1200欧姆的"开环输出阻抗"。 数据表中未给出"闭环输出阻抗"(实际电路的输出阻抗)、因为它在很大程度上取决于设置的增益("闭环增益")、并由此取决于 OPAMP 电路的反馈因子("环路增益"):
"闭环输出阻抗"="开环输出阻抗"/(1 +"环路增益")。
使用
"环路增益"="开环增益"/"闭环增益"
根据数据表、直流时的"开环增益"为110dB。 因此、作为电压跟随器的 LM321LV 的直流"闭环输出阻抗"在毫欧范围内。
请记住、"开环增益"在很大程度上取决于频率。 "开环增益"图如图3所示。 因此、"闭环输出阻抗"将随着频率的增加而增加。
Kai